您好,我正在使用i.max6 (android 6.0.1)
我的裝置上原本就有一個ethernet(eth0)
並且可以透過NXP內建Ethernet app控制eth0
例如使用stacic IP 和DHCP,
而我現在增加了一個裝置USB to Ethernet(eth1)
因此我想要讓eth1也可以透過Ethernet app來設置static ip
但是app裡並沒有eth1的選項
請問app要如何新增一個eth1讓app控制他?
 
					
				
		
 weidong_sun
		
			weidong_sun
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		
		
			
					
		Hello minyou,
尽管我们NXP没有提供具体的方法如何加入第二个ethernet 到android BSP中,但是internet上,你可以看到有很多的同行分享的经验,这个过程并不难。比如这个链接:
https://blog.csdn.net/houyizi337825770/article/details/105199907/
如果还不够,您可以用中文在百度上搜索:android添加第二个以太网
很多经验可以分享。
Have a nice day!
B.R,
Weidong
Hi Wigros,
感謝您的回覆,
您可能誤解我的問題了,
我已成功增加了第二個以太網(eth1),
但是我想要他和原先的以太網(eth0)一樣可以被NXP android 內建的app "Ethernet" 所控制,
因為NXP內建的app(Ethernet)裡的Configue Ethernet中有Ethernet device列表,
列表內只有eth0這個選項並沒有eth1,
所以我是想請問如和在Ethernet device列表中添加eth1並且能夠改變它。
 
					
				
		
 weidong_sun
		
			weidong_sun
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		
		
			
					
		Hi minyou,
实际上,你的想法是不是要把ethernet选项,加载到“设置”的UI界面里,可以想在设置里对它进行配置?
如果这样的话,你可以参考这个:
1. NXP论坛上我们工程师写的文档
How to Add Ethernet UI Support in ICS
2. CSDN上的分享
Android 8.1 增加以太网设置功能_移动开发_cigogo的专栏-CSDN博客
Hope above information is helpful to you.
Have a great day!
B.R,
Weidong