如何在uboot中设置 HDMI的分辨率
setenv displayinfo 'video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24'
设置 displayinfo 环境变量 没有起作用
你是基于什么系统,是想设置OS界面的分辨率?
Solved: IMX8 HDMI output 3200X1600 resolution - NXP Community,查看这个链接里的IMX6DQRM table3-33 没有1280x1024 ,是只有固定的分辨率吗?
是的,8mq中的HDMI时序是由HDMI固件决定的。固件里只有固定分辨率。
您好:
可以在HDMI驱动中,添加没有的分辨率么?有参考的方式么/
修改内核文件:cdns-mhdp-hdmi-phy.c imx8mq_ctrl_table[]
bsp版本:5.4.47
目录:5.4.47/linux-imx/drivers/gpu/drm/imx/mhdp
您好:
我是使用的linux系统,L5.4.47版本的分支。