i.MX.6 DualLite 的 SCLK (H24)启动有个异常低电平

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

i.MX.6 DualLite 的 SCLK (H24)启动有个异常低电平

571 Views
黄钦宁
Contributor I

目前外接一个铁电存储器,需要SCLK (H24)给F-RAM提供一个CE信号。

调试过程中发现上电启动的时候,i.MX.6 DualLite 的 SCLK (H24)有一个660us的低电平,这个能通过软件设置消除吗?或者硬件设计需要注意什么?

_0-1637545648038.png

应用原理图:

_1-1637545806184.png

 

 

Labels (1)
Tags (1)
0 Kudos
1 Reply

563 Views
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello @黄钦宁 ,

这个引脚EIM_CS0,是用来接并行NOR FLASH的片选脚的,低有效,对于这个脚的应用没有特别的要求。我们在Sabre Auto的开发板上可以看到它的应用:接并行NOR FLASH。你可以外部拉高,也可以内部拉高。

对于您提到的开始上电有660us拉低的情况,如果您发现的情况是在上电开始,那么是无法从电路和软件去配置的。但无论是从我们参考设计角度看,还是从理论上看,都不会影响到外部flash的工作。因为系统启动需要经历u-boot/kernel对这个pin的配置。

 

Have a good day!

weidong

0 Kudos