WINDOWS 10 IOT Ent 2021 LTS 1.2 BINARIES sdcard install

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

WINDOWS 10 IOT Ent 2021 LTS 1.2 BINARIES sdcard install

1,694件の閲覧回数
wangbo351
Contributor I

C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP>make-winpe-enterprise.cmd /disable_updates /disable_transparency /patch_sdport /test_signing

Selected: "install.wim" Source image: install.wim

Test signing: yes

Patch Sdport: yes

Windows debug over ethernet: no,

IP: Windows PE debug over ethernet: no,

IP: KD_NET file (for debug over net):

no Windows debug over serial:

no Windows PE debug over serial:

no Unattended install answer file:

no Disable updates: yes

Disable transparency: yes

Split wim: no

Cummulative update: no, path:

 

 

********************************************************************************************************************************************************* +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ *** Step 1 Creating i.MX Windows IoT Enterprise image: out\imx_win_iot_install.wim ********************************************************************************************************************************************************* +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cleaning up from previous run 部署映像服务和管理工具 版本: 10.0.19041.844 映像文件 : C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\out\imx_win_iot_install.wim 映像索引 : 1 正在卸载映像 [==========================100.0%==========================] 错误: 0xc1420117 不能完全卸载目录。这通常是由于应用程序仍在装载目录中打开文件。

请关闭这些文件并重新卸载来完成卸载过程。 可以在 C:\WINDOWS\Logs\DISM\dism.log 上找到 DISM 日志文件

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** Step 1.1 Copying Windows Enterprise image install.wim to out\imx_win_iot_install.wim --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 子目录或文件 out 已经存在。 copy "install.wim" "out\imx_win_iot_install.wim" 已复制 1 个文件。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** Step 1.2 Mounting i.MX Windows IoT Enterprise image at out\mount_enterprise --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dism /mount-wim /wimfile:"out\imx_win_iot_install.wim" /mountdir:"out\mount_enterprise" /index:1 部署映像服务和管理工具 版本: 10.0.19041.844 正在安装映像 [==========================100.0%==========================] 操作成功完成。

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** Step 1.3 Injecting drivers from C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers into the i.MX Windows IoT Enterprise image --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dism /Image:"out\mount_enterprise" /Add-Driver /Driver:"C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers" /Recurse /ForceUnsigned

 

部署映像服务和管理工具 版本: 10.0.19041.844 映像版本: 10.0.19044.1288 正在搜索要安装的驱动程序包... 找到 19 个要安装的驱动程序包。

正在安装第 1 个,共有 19 个 - C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\Audio\imxaud.inf: 驱 动程序包已成功安装。 正在安装第 2 个,共有 19 个 - C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\CAN\imxcan.inf: 驱动 程序包已成功安装。 正在安装第 3 个,共有 19 个 - C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\Galcore_m\galcore.inf: 错误 - 发生错误。无法安装驱动程序包。 有关详细信息,请检查目标映像的 \inf 文件夹中的日志文件。 正在安装第 4 个,共有 19 个 -

C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\Galcore_mp_mn\galcore.inf: 错误 - 发生错误。无法安装驱动程序包。 有关详细信息,请检查目标映像的 \inf 文件夹中的日志文件。 正在安装第 5 个,共有 19 个 -

C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\GPIO\imxgpio.inf: 驱 动程序包已成功安装。 正在安装第 6 个,共有 19 个 - C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\HalExtDma\HalExtiMXDma.inf: 驱动程序包已成功安装。 正在安装第 7 个,共有 19 个 - C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\I2C\imxi2c.inf: 驱动 程序包已成功安装。 正在安装第 8 个,共有 19 个 - C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\ImxCamera\imxcamera_package.inf: 驱动程序包已成功安装。 正在安装第 9 个,共有 19 个 - C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\Net\imxnetmini.inf: 驱动程序包已成功安装。 正在安装第 10 个,共有 19 个 - C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\OPTEE\OpteeTrEE.inf: 驱动程序包已成功安装。 正在安装第 11 个,共有 19 个 - C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\PWM\imxpwm.inf: 驱动程序包已成功安装。 正在安装第 12 个,共有 19 个 - C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\SPI\imxecspi.inf: 驱动程序包已成功安装。 正在安装第 13 个,共有 19 个 - C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\ThermalClient\imxthermalclient.inf: 驱动程序包已成功安装。 正在安装第 14 个,共有 19 个 - C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\ThermalSensor\imxtmu.inf: 驱动程序包已成功安装。 正在安装第 15 个,共有 19 个 - C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\UART\imxuart.inf: 驱动程序包已成功安装。 正在安装第 16 个,共有 19 个 - C:\Users\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\USB\imxUcmTcpciCxClient.inf: 驱动程序包已成功安装。 正在安装第 17 个,共有 19 个 - C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\USDHC\imxusdhc.inf: 驱动程序包已成功安装。 正在安装第 18 个,共有 19 个 - C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\VPU\imxvpukm.inf: 驱动程序包已成功安装。 正在安装第 19 个,共有 19 个 - C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\Wm8960codec\wm8960codec.inf: 驱动程序包已成功安装。 错误: 2 命令已完成,但有错误。有关详细信息,请参阅日志文件。 可以在 C:\WINDOWS\Logs\DISM\dism.log 上找到 DISM 日志文件

 

2022-10-13 19:29:21, Error DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 Failed to import driver package 'C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\Galcore_m\galcore.inf'. - CDmiDriverStore::Import(hr:0x80070002)


2022-10-13 19:29:21, Error DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 Failed to install the driver package 'C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\Galcore_m\galcore.inf'. - CDriverPackage::InternalInstall(hr:0x80070002)

2022-10-13 19:29:21, Error DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 onecore\base\ntsetup\opktools\dism\providers\dmiprovider\dll\driverpackage.cpp:383 - CDriverPackage::InstallEx2(hr:0x80070002)

2022-10-13 19:29:21, Info DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 Driver package C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\Galcore_m\galcore.inf failed to install. (hr:0x80070002). - CDriverManager::AddDriverPackagesFromCollection

2022-10-13 19:29:22, Error DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 Failed to import driver package 'C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\Galcore_mp_mn\galcore.inf'. - CDmiDriverStore::Import(hr:0x80070002)

2022-10-13 19:29:22, Error DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 Failed to install the driver package 'C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\Galcore_mp_mn\galcore.inf'. - CDriverPackage::InternalInstall(hr:0x80070002)

2022-10-13 19:29:22, Error DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 onecore\base\ntsetup\opktools\dism\providers\dmiprovider\dll\driverpackage.cpp:383 - CDriverPackage::InstallEx2(hr:0x80070002)

2022-10-13 19:29:22, Info DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 Driver package C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\Galcore_mp_mn\galcore.inf failed to install. (hr:0x80070002). - CDriverManager::AddDriverPackagesFromCollection

2022-10-13 19:29:22, Info DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 Successfully proccessed driver package 'C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\GPIO\imxgpio.inf'. - CDriverPackage::InstallEx2

2022-10-13 19:29:22, Info DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 Successfully proccessed driver package 'C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\HalExtDma\HalExtiMXDma.inf'. - CDriverPackage::InstallEx2

2022-10-13 19:29:22, Info DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 Successfully proccessed driver package 'C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\I2C\imxi2c.inf'. - CDriverPackage::InstallEx2

2022-10-13 19:29:22, Info DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 Successfully proccessed driver package 'C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\ImxCamera\imxcamera_package.inf'. - CDriverPackage::InstallEx2

2022-10-13 19:29:22, Info DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 Successfully proccessed driver package 'C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\Net\imxnetmini.inf'. - CDriverPackage::InstallEx2

2022-10-13 19:29:22, Info DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 Successfully proccessed driver package 'C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\OPTEE\OpteeTrEE.inf'. - CDriverPackage::InstallEx2

2022-10-13 19:29:23, Info DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 Successfully proccessed driver package 'C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\PWM\imxpwm.inf'. - CDriverPackage::InstallEx2

2022-10-13 19:29:23, Info DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 Successfully proccessed driver package 'C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\SPI\imxecspi.inf'. - CDriverPackage::InstallEx2

2022-10-13 19:29:23, Info DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 Successfully proccessed driver package 'C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\ThermalClient\imxthermalclient.inf'. - CDriverPackage::InstallEx2

2022-10-13 19:29:23, Info DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 Successfully proccessed driver package 'C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\ThermalSensor\imxtmu.inf'. - CDriverPackage::InstallEx2

2022-10-13 19:29:23, Info DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 Successfully proccessed driver package 'C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\UART\imxuart.inf'. - CDriverPackage::InstallEx2

2022-10-13 19:29:23, Info DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 Successfully proccessed driver package 'C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\USB\imxUcmTcpciCxClient.inf'. - CDriverPackage::InstallEx2

2022-10-13 19:29:23, Info DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 Successfully proccessed driver package 'C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\USDHC\imxusdhc.inf'. - CDriverPackage::InstallEx2

2022-10-13 19:29:23, Info DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 Successfully proccessed driver package 'C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\VPU\imxvpukm.inf'. - CDriverPackage::InstallEx2

2022-10-13 19:29:23, Info DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 Successfully proccessed driver package 'C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\Wm8960codec\wm8960codec.inf'. - CDriverPackage::InstallEx2

2022-10-13 19:29:23, Error DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 onecore\base\ntsetup\opktools\dism\providers\dmiprovider\dll\drivermanager.cpp:1083 - CDriverManager::Internal_DoAddDriverPackage(hr:0x80070002)

2022-10-13 19:29:23, Error DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 onecore\base\ntsetup\opktools\dism\providers\dmiprovider\dll\drivermanager.cpp:527 - CDriverManager::ExecuteCmdLine(hr:0x80070002)

2022-10-13 19:29:23, Info DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 Further logs for driver related operations can be found in the target operating system at %WINDIR%\inf\setupapi.offline.log - CDriverManager::ExecuteCmdLine

 

this is GPU driver install fail .

'C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\Galcore_mp_mn\galcore.inf'. - CDriverPackage::InternalInstall(hr:0x80070002)
2022-10-13 19:29:22, Error DISM DISM Driver Manager: PID=9432 TID=23248 onecore\base\ntsetup\opktools\dism\providers\dmiprovider\dll\driverpackage.cpp:383 - CDriverPackage::InstallEx2(hr:0x80070002)

 

 

dism install cab driver fail . 

DISM AddPackage 出现 错误: 0x80070002 错误: 2 - Microsoft Community

 

find GPU driver fail with windows 1.1 BINARIES ....

https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/GPU-driver-not-loading-in-Windows-IoT-LTSC-2021-image-w...

 

any body  have same issue , please kindy help . 

 

 

0 件の賞賛
返信
1 返信

1,680件の閲覧回数
Frantisek_Prochaska
NXP Employee
NXP Employee

Hi Wangbo351,
It is hard to tell what has happened from this log. Could you check contents of
`C:\Users\Desktop\cc\WIN10_1.2.0_BINARIES\IoTEntOnNXP\drivers\Galcore_mp_mn`
 directory?

If you want to proceed with the installation process, you can remove Galcore directories form the drivers as a temporary workaround. The GPU driver could be installed later if needed. If you use Galcore driver, it is required to use LVDS display (by default software expects LVDS-HDMI convertor, without it also MIPI-HDMI could work.

Best regards,
Frantisek Prochaska

0 件の賞賛
返信