このウィジェットは表示できません。
このウィジェットは表示できません。
このウィジェットは表示できません。
このウィジェットは表示できません。
このウィジェットは表示できません。

VAR-SOM-MX6: It is possible to install chromium browser on the Variscite VAR-SOM-MX6?

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

VAR-SOM-MX6: It is possible to install chromium browser on the Variscite VAR-SOM-MX6?

2,719件の閲覧回数
ferranselva
Contributor I

Hello,

I have a variscite VAR-SOM-MX6 (VSM-M6-501) board, and I want to install the chromium browser on the Yocto OS.

I don't know if this is possible, in afirmative case, if you know a manual, to do this, can you provide it?

Perhaps, somebody has made this before, it is possible to get the binary files of the browser?

Thanks

Ferran.

ラベル(3)
0 件の賞賛
返信
2 返答(返信)

2,019件の閲覧回数
igorpadykov
NXP Employee
NXP Employee

Hi Ferran

please look at link below

Porting Chrome on i.mx6 with hw accelaration?

I think you can ask on that link for more details

or meta-fsl-arm mailing list.

https://lists.yoctoproject.org/listinfo/meta-freescale

Best regards

chip

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2,019件の閲覧回数
ferranselva
Contributor I

Thanks Chipexpert!

0 件の賞賛
返信