Tesnorflow C++ Cross Compile Issue

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 
已解决

Tesnorflow C++ Cross Compile Issue

跳至解决方案
7,522 次查看
weilly_li
Contributor IV

Dear All, 

      我目前遇到 Tensorflow Lite C++ 無法編譯成功的問題,還請達人幫忙解答!! 感恩

      參考文件 :i.MX Machine Learning User's Guide 文件中章節 3.6 的部分。

      運行平台 :  i.MX8MP , BSP 5.10.35.2.0.0

      運行步驟 :

          >> source /opt/fsl-imx-xwayland/5.10-hardknott/environment-setup-cortexa53-crypto-poky-linux

          >>  cd tensorflow/lite/examples/label_image

          >>  g++  label_image.cc bitmap_helpers.cc ../../tools/evaluation/utils.cc \

                  -I=/usr/include/tensorflow/lite/tools/make/downloads/flatbuffers/include \

                  -I=/usr/include/tensorflow/lite/tools/make/downloads/absl  -O1\

                  -DTFLITE_WITHOUT_XNNPACK -ltensorflow-lite -lstdc++ -lpthread -lm -ldl -lrt

weilly_li_0-1631076136088.png

 

Weilly

 

 

0 项奖励
回复
1 解答
7,436 次查看
Zhiming_Liu
NXP TechSupport
NXP TechSupport

我这里编译也会出错,应该是这个版本的问题,你试试L5.4.70_2.3.0

在原帖中查看解决方案

17 回复数
7,518 次查看
Zhiming_Liu
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Can you check this point?

After building the Yocto SDK, the TensorFlow Lite artefacts are located as follows:
• TensorFlow Lite shared library (libtensorflow-lite.a) in /usr/lib
• TensorFlow Lite header files in /usr/include

 

7,506 次查看
weilly_li
Contributor IV

Hi, @Zhiming_Liu 

 

       我已確認 SDK 所生成的環境沒有此檔案 libtensorflow-lite.a

           (1) cortexa53-crypto-poky-linu :

weilly_li_0-1631094329796.png

           (2) x86_64-pokysdk-linux/

weilly_li_1-1631094399938.png

 

       然後...我將 TOOLCHAIN_TARGET_TASK_append += " tensorflow-lite-staticdev" 加入至 local.conf

       該動作 bitbake -c populate_sdk imx-image-full 就會產生錯誤,無法編譯完成。

 

Weilly

 

 

0 项奖励
回复
7,490 次查看
Zhiming_Liu
NXP TechSupport
NXP TechSupport

IMAGE_INSTALL_append += "packagegroup-imx-ml"

TOOLCHAIN_TARGET_TASK_append += " tensorflow-lite-staticdev tensorflow-lite-dev armnn-dev onnxruntime-dev"

 

试试在local.conf里加上这两行

0 项奖励
回复
7,485 次查看
weilly_li
Contributor IV

Hi, @Zhiming_Liu 

      i have confirmed add it . so I know this toolchian's problem of "tensorflow-lite-staticdev"

      BSP : L5.10.35.2.0.0

      Platform : NXP i.MX8MPlus tesnorflow-lite-satatucdev.png

Weilly

      

 

0 项奖励
回复
7,479 次查看
Zhiming_Liu
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Yocto user guide has error about IMAGE_INSTALL_append ,it should add +

 

IMAGE_INSTALL_append += "packagegroup-imx-ml"

0 项奖励
回复
7,473 次查看
weilly_li
Contributor IV

Hi, @Zhiming_Liu 

      Sorry, Still same problem...

Weilly

0 项奖励
回复
7,439 次查看
weilly_li
Contributor IV

Hi, @Zhiming_Liu 

      還有什麼方式可以幫忙解決嗎? 不然無法生出 SDK ~ 去編譯 Tensorflow ~感恩

Weilly 

     

0 项奖励
回复
7,437 次查看
Zhiming_Liu
NXP TechSupport
NXP TechSupport

我这里编译也会出错,应该是这个版本的问题,你试试L5.4.70_2.3.0

7,432 次查看
weilly_li
Contributor IV

Hi, @Zhiming_Liu 

       感謝你幫我測試 !!!! 真的有用心 !!  

       那可否請你幫忙向內部的 BSP 工程師 呈報此問題

       希望在未來的版本能改善 !! 重視此問題~

       畢竟 BSP L5.4.70_2.3.0 所搭配的 Tensorflow 版本太低 ~ 還是希望使用 BSP L5.10.35.2.0.0 

       再次,感謝你的熱心有品質的解答 !!

Weilly

 

       

 

       

 

0 项奖励
回复
7,425 次查看
Zhiming_Liu
NXP TechSupport
NXP TechSupport

试着将local.conf里注释这两个,是可以下载的

#PACKAGE_CLASSES = "package_deb"
#EXTRA_IMAGE_FEATURES += "package-management"

7,414 次查看
weilly_li
Contributor IV

Hi, @Zhiming_Liu 

      依照你的方法 (註解 local.conf 中的兩行資訊) , 我嘗試了一下!!

      從 log 來看,似乎在 opencv 的編譯上出些問題。

       你也有這個問題嗎 ? 幫忙比對一下 感謝!!!

  • weilly_li_0-1631754100319.png

Weilly

0 项奖励
回复
7,403 次查看
Zhiming_Liu
NXP TechSupport
NXP TechSupport

你试着把opencv下载下来的压缩包(download目录)以及它在build目录中解压出来的目录删掉,然后重新编译一下

0 项奖励
回复
7,364 次查看
weilly_li
Contributor IV

Dear, @Zhiming_Liu 

 

         感謝你的細心幫忙, 我後來照著你的方式還是沒有成功編出有 tensorflow-lite-staticdev 的 SDK.

         在這段時間 , 我也重新編譯 BSP L5.4.47 的版本. 能夠編譯出 SDK , 以及 Tensorflow DEMO.

         剛剛靈光一現想到是不是降版本 (Tensorflow 2.4.1 -> 2.4.0)

         就能解決 BSP L5.10.35 版本無法順利編譯 Tensorflow DEMO 的問題

         測試後,  是可以順利產出執行檔. 

         再次感謝你之前的協助!! 

           weilly_li_1-1632448121135.png

 

Weilly 

 

         

         

         

7,323 次查看
Zhiming_Liu
NXP TechSupport
NXP TechSupport

我测试过即将发布的L5.10.52(Tensorflow 2.5.0),是可以成功编译sdk的。

过两天就会发布,你可以试试。

7,317 次查看
weilly_li
Contributor IV

Dear , @Zhiming_Liu 

           好的~ 真的非常~感謝你!! 

           過陣子我來裝看看!!

Weilly

0 项奖励
回复
7,272 次查看
Zhiming_Liu
NXP TechSupport
NXP TechSupport

L5.10.X开始tensorflow不支持静态库编译了,文档都没有即使更新,

tensorflow-lite-staticdev应该移除掉。
7,230 次查看
weilly_li
Contributor IV

HI, @Zhiming_Liu 

感謝你, 幫忙釐清原因!!! 

跟我測試的一樣 ~ 好像是可以不用靜態庫就可以編譯完成了!!

謝謝啦!!

Weilly

 

0 项奖励
回复