TO: weidong Sun,imx8mq android11 wifi无法自动连接的问题

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

TO: weidong Sun,imx8mq android11 wifi无法自动连接的问题

409 Views
pyh0603
Contributor III

Weidong,

你好,我现在的开发环境如下:

硬件平台:imx8mq-evk和AW-CM276MA-PUR(WIFI/BT模组)模块。

软件版本:android-11.0.0_2.6.0_image_8mqevk.tar.gz

烧录命令:.\uuu_imx_android_flash.bat -a -e -f imx8mq

目前的状况:

可以在android系统中搜索到WIFI热点,也可以输入WIFI密码之后进行连接。但是有如下两个问题:

  1. 输入wifi密码之后不会立即连接wifi。而且重启之后也不会立即连接已经搜索到的wifi热点,需要手动点击连接。如下图所示:

        pyh0603_0-1678959208825.png

        注意,我已经开启了当前wifi的自动连接:

        pyh0603_1-1678959252851.png

     2. Wifi连接成功之后,会显示网络连接受限,如下图所示: 

       pyh0603_2-1678959290549.png

       但是此时我是只有wifi链路,而且可以ping通百度的:

       pyh0603_3-1678959319591.png

@weidong_sun  这两个问题,是需要android哪里额外设置,还是说android11 本身就是这样子的?

 

Labels (1)
0 Kudos
Reply
1 Reply

392 Views
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello @pyh0603 ,

 

这个问题是android本身引起的,android有一个校验网址,由于一些原因,访问收到限制。

网上可以找到响应的解决方法。比如这个link:

https://blog.csdn.net/weixin_44008788/article/details/115798135

如果你觉得不够,可以搜索一下网上,会有更详细的讲解。

 

伟东

0 Kudos
Reply