Hi,
Linux 源码中支持 这个SPI to UART bridge的驱动,名字叫sc16is7xx.c。但是,由于我们relased的for i.mx28 linux BSP最终版本是2.6.35,不确定其源码是否包含了它的驱动程序。请在源码中找一下,如果没有,那么可以手工移植到你目前使用的版本中。
Have a nice day!
Best regards,
NXP team Weidong Sun
您好,能将sc16is7xx.c 发给我吗?在源码里没有找到!
你好,我看了imx28源码是没有的,我现在找不到,希望能够提供!