RT685 Flexcomm design rule.
08-21-2022
10:08 PM
1,142件の閲覧回数
StephenYeh
Contributor III
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi Sir
Does the RT685 Flexcomm feature support SPI(MOSI) and GPIO?
If my system only needs MOSI, and the MISO/SS pin can set to GPIO pin.
3 返答(返信)
08-24-2022
04:40 AM
1,121件の閲覧回数
StephenYeh
Contributor III
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi Sir,
Thanks.
If I want to share the Flexcomm0 for SPI and I2C @rtos. (It needs re-initial the pin define)
Because our system have many I2C device(same slave address).
Do you recommend this design?
08-25-2022
08:27 AM
1,115件の閲覧回数
DanielRuvalcaba
NXP TechSupport
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi,
It is possible to share the Flexcomm interface, but as you mentioned you will have to reconfigure the interface to switch between protocols. It will depend on the application if this can affect the desired performance.
Best regards, Daniel.
08-23-2022
03:51 PM
1,126件の閲覧回数
DanielRuvalcaba
NXP TechSupport
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi,
Flexcomm interface supports the following features:
It does support SPI.
For more information, you can refer to chapter 21 of the UM.
I hope this helps, Daniel.