RT1176使用RGB屏幕

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

RT1176使用RGB屏幕

732 次查看
Zz1han
Contributor I

Hi engineer

  我们现在想在RT1176的板子上实现用RGB屏幕来显示,目前自己做的板子引出了RGB相关的引脚,按照RT1052相关的例程步骤来点亮屏幕(该屏幕在RT1052上显示正常,换到我们自己做的RT1176板子上引脚也对应),目前屏幕背光可以亮,屏幕显示一片白,但是CLK脚,HSYNC脚,VSYNC脚测不到波型(相比于RT1052正常显示时,这三个脚测出的波型电压时钟很小,在600mV左右)。软件上,LCD引脚的初始化和配置是按照RT1052一样的步骤来的,引脚已经对应更换。基于SDK里的rt1170\SDK_2_10_1_MIMXRT1170-EVK\boards\evkmimxrt1170\driver_examples\lcdifv2\rgb565\cm7例程添加了RGB屏幕初始化IO配置的相关代码。下面是相关步骤,希望重点在软件配置方面给出相关意见。接口原理图.png背光.png初始化1.png初始化2.png初始化3.png初始化4.png初始化5.png初始化6.pngb5c9ee959584d088bce1ebb6fc06f53.pngac1752218facf1406bef44fcb444b89.png

标签 (1)
0 项奖励
1 回复

723 次查看
kerryzhou
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi @Zz1han ,

  不好意思,回复迟了!

  关于RT1170 LCD并口的问题,之前论坛有个中国客户已经做成功了。

  具体你可以参考下这个帖子:

https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT/how-to-use-parallel-display-interface-in-I-MXRT1176-with-LCDIF/...

  主要看下来,您的情况应该和上面的客户类似,最终他是发现没有配置video mux,所以还请你检查下你的video mux配置选择为用的LCD。

kerryzhou_0-1640252307839.png

希望能帮到您。

如果还有问题,欢迎继续交流!

Best Regards,

kery

 

0 项奖励