我使用的是RT1021芯片,FLASH芯片是WINBAND的25Q256XXX系列,想采用BEE(user key)方式加密运行,但是使用无论是使用官方的MCUXpersso工具还是使用NXP-MCUBootUtility 工具加密烧写进去程序都无法运行,已经确定EKIB,EPRDB都烧写进去了,我自己写了个解密函数使用user key解密也是OK的,保险丝烧写450[0],460[4]都写进去了,请问还可能是什么问题?
HI @leoqian ,
你好,我看你后来用公司邮箱发了问题,你参考下您另外一个帖子:
如果看了我的文章,还是有问题,欢迎继续交流,因为我准备是做过这个BEE的。
Best Regards,
Kerry