MX6UL自动关机

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

MX6UL自动关机

299 次查看
wanglei1981
Contributor I

硬件完全参照参考设计,系统电源通过PMIC_ON_REQ控制,内核电压通过PMIC_STBY_REQ和GPIO_DVFS控制。

UBOOT和内核启动的时候都有可能PMIC_ON_REQ输出低电平导致系统关机。如果系统电源断开PMIC_ON_REQ使能,系统不在关机,但是PMIC_STBY_REQ又会输出高电平,导致内核电压从1.4V变为0,.9V,导致系统无法工作。

请问一下SNVS为什么会发出这些莫名其妙的控制信号。我这边完全没有动过SNVS的代码。

另外这个问题不是100%的,大概有30%的板子会出现这种问题,剩余的板子就工作稳定。

非常感谢。

0 项奖励
回复
1 回复

245 次查看
Hui_Ma
NXP TechSupport
NXP TechSupport

你好,

由于贵公司设计是参考恩智浦i.MX6UL 评估板电源设计,自动关机现象也不是每块板子都存在,首先建议查看芯片版本差异。

请参看iMX6UL勘误表有如下描述:

Hui_Ma_0-1723170110980.pngHui_Ma_1-1723170153366.png

看看故障板子是否采用了其他版本的iMX6UL芯片。

Hui_Ma_3-1723170584615.png

内核电压通过GPIO_DVFS和PMIC_STBY_REQ控制MP2159GJ调节输出内核工作电压,需要在系统启动时GPIO_DVFS和PMIC_STBY_REQ信号处于下拉状态。

 

0 项奖励
回复