我按《i.MX_Yocto_Project_User's_Guide.pdf》的指导下载以及编译,成功得到了fsl-image-validation-imx-imx8mmevk-20190515055209.rootfs.sdcard.bz2镜像。
然后通过命令
bunzip2 -dk -f fsl-image-validation-imx-imx8mmevk-20190515055209.rootfs.sdcard.bz2
sudo dd if=fsl-image-validation-imx-imx8mmevk-20190515055209.rootfs.sdcard of=/dev/sdb1 bs=1M conv=fsync
制作sdcard烧录卡。
但是将这烧录卡插入到板子上,并将boot_switch按《i.MX_Linux_User's_Guide.pdf》指导设置成
Switch D1 D2 D3 D4
SW801 ON ON OFF OFF
SW802 ON OFF - -
然后给板子上电,结果是板子没有成功从sdcard启动,请问这是哪个步骤出现了问题?应该如何才能使板子运行我编译出来的镜像?
另外,我尝试用mfgtool工具对板子进行烧录,但是我用usb type c线将板子接到我的电脑(win10),mfgtool却提示“No Device Connected”,我已经把拨码设置成
Switch D1 D2
SW802 OFF ON
了。
我想要验证一下我编译出来的镜像, 把这个开发流程跑通。但现在试过两种方式都失败了,故发此贴,寻求帮助,麻烦指导一下!感谢!
关于win10 烧写攻击不读, 应该是driver的问题,你可以参考一下文档https://community.nxp.com/docs/DOC-342719
请问你写demo images到你板子上的SD卡成功了吗?