Hello!
I get error in kernel boot process. My custom board based on i.mx6 Solo and 256MB DDR3. I boot kernel from NFS server, in my virtual machine.
boot screen :
U-Boot 2014.04 (Apr 03 2015 - 20:43:35)
CPU: Freescale i.MX6SOLO rev1.1 at 792 MHz
CPU: Temperature 44 C, calibration data: 0x56f4c77d
Reset cause: POR
Board: MX6-Sabreauto revA
I2C: ready
DRAM: 256 MiB
NAND: 256 MiB
MMC: FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1
Display: HDMI (640x480)
In: serial
Out: serial
Err: serial
mmc1 is current device
Net: FEC [PRIME]
Normal Boot
Hit any key to stop autoboot: 0
mmc1 is current device
reading boot.scr
** Unable to read file boot.scr **
reading zImage
** Unable to read file zImage **
Booting from net ...
FEC Waiting for PHY auto negotiation to complete. done
Using FEC device
TFTP from server 192.168.0.100; our IP address is 192.168.0.102
Filename 'zImage'.
Load address: 0x12000000
Loading: #################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
############################################
612.3 KiB/s
done
Bytes transferred = 5545424 (549dd0 hex)
Using FEC device
TFTP from server 192.168.0.100; our IP address is 192.168.0.102
Filename 'zImage-imx6dl-sabreauto.dtb'.
Load address: 0x18000000
Loading: #########
596.7 KiB/s
done
Bytes transferred = 42222 (a4ee hex)
Kernel image @ 0x12000000 [ 0x000000 - 0x549dd0 ]
## Flattened Device Tree blob at 18000000
Booting using the fdt blob at 0x18000000
Using Device Tree in place at 18000000, end 1800d4ed
Starting kernel ...
Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 3.10.53-1.1.0_ga+g496fbe0 (eugene@imx) (gcc version 4.8.2 (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Mon Mar 23 00:47:52 EET 2 015
CPU: ARMv7 Processor [412fc09a] revision 10 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: Freescale i.MX6 Quad/DualLite (Device Tree), model: Freescale i.MX6 DualLite/Solo SABRE Automotive Board
cma: CMA: failed to reserve 320 MiB
Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
PERCPU: Embedded 8 pages/cpu @80f94000 s8960 r8192 d15616 u32768
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 65024
Kernel command line: console=ttymxc0,115200 nosmp root=/dev/nfs ip={ipaddr} nfsroot=192.168.0.100:/home/eugene/my_sabree _auto_base,v3,tcp video=mxcfb0:dev=hdmi,640x480M@60,if=RGB24 fbmem=10M fb0base=0x27b00000 vmalloc=400M
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 256MB = 256MB total
Memory: 245896k/245896k available, 16248k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
vmalloc : 0x90800000 - 0xff000000 (1768 MB)
lowmem : 0x80000000 - 0x90000000 ( 256 MB)
pkmap : 0x7fe00000 - 0x80000000 ( 2 MB)
modules : 0x7f000000 - 0x7fe00000 ( 14 MB)
.text : 0x80008000 - 0x80c71754 (12710 kB)
.init : 0x80c72000 - 0x80cbe300 ( 305 kB)
.data : 0x80cc0000 - 0x80d178c0 ( 351 kB)
.bss : 0x80d178c0 - 0x80d809ac ( 421 kB)
SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Preemptible hierarchical RCU implementation.
RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=1.
NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
L310 cache controller enabled
l2x0: 16 ways, CACHE_ID 0x410000c8, AUX_CTRL 0x32050000, Cache size: 524288 B
sched_clock: 32 bits at 3000kHz, resolution 333ns, wraps every 1431655ms
CPU identified as i.MX6DL, silicon rev 1.1
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating delay loop... 1581.05 BogoMIPS (lpj=7905280)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
Setting up static identity map for 0x80685698 - 0x806856f0
Brought up 1 CPUs
SMP: Total of 1 processors activated (1581.05 BogoMIPS).
CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
devtmpfs: initialized
pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
regulator-dummy: no parameters
NET: Registered protocol family 16
DMA: failed to allocate 256 KiB pool for atomic coherent allocation
Use WDOG1 as reset source
syscon 20c8000.anatop: regmap [mem 0x020c8000-0x020c8fff] registered
vdd1p1: 800 <--> 1375 mV at 1125 mV
vdd3p0: 2800 <--> 3150 mV at 3000 mV
vdd2p5: 2000 <--> 2750 mV at 2425 mV
cpu: 725 <--> 1450 mV at 1150 mV
vddpu: 725 <--> 1450 mV
vddsoc: 725 <--> 1450 mV at 1175 mV
syscon 20e0000.iomuxc-gpr: regmap [mem 0x020e0000-0x020e0037] registered
syscon 21bc000.ocotp-ctrl: regmap [mem 0x021bc000-0x021bffff] registered
hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 1 watchpoint registers.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
imx6dl-pinctrl 20e0000.iomuxc: initialized IMX pinctrl driver
bio: create slab <bio-0> at 0
mxs-dma 110000.dma-apbh: initialized
cs42888_supply: 3300 mV
vio1: 3300 mV
vio2: 3300 mV
vd: 3300 mV
va: 5000 mV
platform usb_h1_vbus.26: Driver reg-fixed-voltage requests probe deferral
platform usb_otg_vbus.27: Driver reg-fixed-voltage requests probe deferral
3P3V: 3300 mV
i2c-core: driver [max17135] using legacy suspend method
i2c-core: driver [max17135] using legacy resume method
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
i2c i2c-0: IMX I2C adapter registered
pca953x 1-0030: failed reading register
pca953x: probe of 1-0030 failed with error -5
pca953x 1-0032: failed reading register
pca953x: probe of 1-0032 failed with error -5
pca953x 1-0034: failed reading register
pca953x: probe of 1-0034 failed with error -5
i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
Linux video capture interface: v2.00
pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
PTP clock support registered
imx-ipuv3 2400000.ipu: IPU DMFC NORMAL mode: 1(0~1), 5B(4,5), 5F(6,7)
MIPI CSI2 driver module loaded
Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
Bluetooth: Core ver 2.16
NET: Registered protocol family 31
Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Bluetooth: HCI socket layer initialized
Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Bluetooth: SCO socket layer initialized
pureg-dummy: no parameters
Switching to clocksource mxc_timer1
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
NET: Registered protocol family 2
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
NET: Registered protocol family 1
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
Bus freq driver module loaded
futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
NFS: Registering the id_resolver key type
Key type id_resolver registered
Key type id_legacy registered
jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.22)
msgmni has been set to 480
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
imx-weim 21b8000.weim: WEIM driver registered.
MIPI DSI driver module loaded
mxc_hdmi 20e0000.hdmi_video: Detected HDMI controller 0x13:0x1a:0xa0:0xc1
fbcvt: 640x480@60: CVT Name - .307M3
mxc_sdc_fb fb.19: registered mxc display driver hdmi
mxc_sdc_fb fb.19: Unable to allocate framebuffer memory
detected fb_set_par error, error code: -12
mxc_sdc_fb fb.19: Error fb_set_var ret:-12
mxc_sdc_fb: probe of fb.19 failed with error -12
imx_epdc_fb: probe of 20f4000.epdc failed with error -12
imx-sdma 20ec000.sdma: no iram assigned, using external mem
imx-sdma 20ec000.sdma: initialisation failed with -12
imx-sdma: probe of 20ec000.sdma failed with error -12
pfuze100-regulator 0-0008: unrecognized pfuze chip ID!
pfuze100-regulator: probe of 0-0008 failed with error -5
Serial: IMX driver
2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 58) is a IMX
console [ttymxc0] enabled
serial: Freescale lpuart driver
imx sema4 driver is registered.
[drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[drm] Initialized vivante 1.0.0 20120216 on minor 0
brd: module loaded
loop: module loaded
CAN device driver interface
Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000
pgd = 80004000
[00000000] *pgd=00000000
Internal error: Oops: 5 [#1] PREEMPT SMP ARM
Modules linked in:
CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 3.10.53-1.1.0_ga+g496fbe0 #1
task: 8c05a000 ti: 8c05c000 task.ti: 8c05c000
PC is at bitmap_clear+0xa4/0xc4
LR is at __arm_dma_free.isra.19+0xd0/0x210
pc : [<8027dc10>] lr : [<80017c00>] psr: 20000193
sp : 8c05ddf0 ip : ffffffff fp : 00000000
r10: 00010000 r9 : 00000000 r8 : 80d81000
r7 : fffffff0 r6 : 00000010 r5 : 00000000 r4 : ffffffff
r3 : 00000010 r2 : 0000ffff r1 : 00000000 r0 : 00000000
Flags: nzCv IRQs off FIQs on Mode SVC_32 ISA ARM Segment kernel
Control: 10c53c7d Table: 1000404a DAC: 00000015
Process swapper/0 (pid: 1, stack limit = 0x8c05c238)
Stack: (0x8c05ddf0 to 0x8c05e000)
dde0: 80000113 000effff 00000000 80ccce18
de00: 00000647 00000000 803acef0 0000065f 80ccce30 8c29d000 00000001 8c29d4e4
de20: 00001020 0000101c 0000100c 00000000 80ccce30 803ad144 00000000 80120394
de40: 8c0d0810 8c29d4c0 80d5ec18 8c0d0800 80d6e92c 80cf4520 8c243c40 00000001
de60: 00000001 00000000 8c0d1d40 00000000 8c0d0810 80d6c590 8c0d0810 00000000
de80: 80cf4480 00000000 80ca0778 80caff6c 00000000 80313334 8031331c 80312130
dea0: 8c0d0810 80cf4480 8c0d0844 00000000 80d178c0 8031233c 00000000 80cf4480
dec0: 803122b0 80310634 8c02e55c 8c0d20b4 80cf4480 8c264c80 80ce84c0 803118dc
dee0: 80bcf54c 80cf4480 00000006 80cf4480 00000006 80d178c0 80d178c0 80312918
df00: 00000000 80cbafa0 00000006 80008704 00000103 80047e94 80caff44 8c05c010
df20: 80bd5260 80c3c5e8 00000006 00000006 80047700 80047758 00000000 80cbafa0
df40: 00000006 80d178c0 80d178c0 80c724dc 00000103 80caff6c 80caff60 80c72be0
df60: 00000006 00000006 80c724dc f339368e 7bb94f8e 73f95fcc 8c05df9c 00000000
df80: 80679540 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 80679548
dfa0: 8c05c000 00000000 80679540 8000e118 00000000 00000000 00000000 00000000
dfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
dfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000 737d6fdd 3339b7ee
[<8027dc10>] (bitmap_clear+0xa4/0xc4) from [<00000647>] (0x647)
Code: 10822003 1202201f 10633002 11e02314 (e5903000)
---[ end trace 476985b9f3760c44 ]---
note: swapper/0[1] exited with preempt_count 1
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x0000000b
i see that CMA: 320 MiB but size my DDR - 256 MB. Цhere can I change this value?
Unable to allocate framebuffer memory - again a problem with the placement of memory. I set in netargs fbmem=10M, but this not affect.
已解决! 转到解答。
Hi Igor.
Thanks for your reply!
Yes, the cause was in small memory size in my board.
I solved the problem. In imx_v7_defconfig i chenge CONFIG_CMA_SIZE_MBYTES size, and recompile kernel.
After that, the kernel boot is ok!
I was planning to use the image fsl-image-qt5. but I am amazed at its size!
Can you give me a link which describes how to add to the core-image-base needed components?
Hi Eugene
issue may be caused by small memory size, one can try
minimal images, core-image-minimal or core-image-base,
adding then necessary drivers.
For cma it may be useful to look below
https://community.freescale.com/thread/328377
Best regards
igor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hi Igor.
Thanks for your reply!
Yes, the cause was in small memory size in my board.
I solved the problem. In imx_v7_defconfig i chenge CONFIG_CMA_SIZE_MBYTES size, and recompile kernel.
After that, the kernel boot is ok!
I was planning to use the image fsl-image-qt5. but I am amazed at its size!
Can you give me a link which describes how to add to the core-image-base needed components?