IMX8QXP MEK文件搬运和cam录制测试发生内存污染

取消
显示结果 
搜索替代 
您的意思是: 

IMX8QXP MEK文件搬运和cam录制测试发生内存污染

189 次查看
muqun_yun
Contributor I

 

你好,

我们使用i.MX8QXP MEK 板子、release版本L5.10.72进行测试时发现了一些问题:

在通过文件搬运和cam录制测试时会出现内存污染问题。

  • 使用环境

  1. 使用的是 i.MX8QXP MEK 板子, L5.10.72 版本的 release 镜像
  2. 使用memset占用约640M内存
  3. 在内存减小的情况下,同时进行文件搬运和使用 mx8_v4l2_cap_drm.out 的视频录制,camera 的标准分辨率为 1280x800

  4. 使用 512M 的文件进行搬运,搬运前后,分别使用 md5sum 进行校验

  • 问题现象
    • 设定输出分辨率为标准分辨率(1280x800)录制 ,同时进行文件搬运
      • 测试结果:文件搬运前后md5 value相同
    • 设定输出分辨率小于标准分辨率录制 ,同时进行文件搬运
      • 测试步骤:
      1. 从标准分辨率(1280x800)开始
      2. 每录制 1000 帧图像, width 减少100, height 减少 50
      3. 直到 width 变为 0 停止
      4. 期间不断检测文件搬运的前后md5值
      • 测试结果: 测试期间的某些小于标准分辨率时,md5前后产生不同

检查一下原因,谢谢!

标记 (1)
0 项奖励
1 回复

176 次查看
xu_ji1
Contributor V
Hello,
The big issue about memory leak in i.MX8 isi driver,
plz someone check it.
 
 
Thanks
0 项奖励