uuu 烧写工具版本 为1.4.243
使用 LF_v5.15.71-2.2.0_images_IMX6UL7D 中的 example_kernel_emmc.uuu 为模板进行了修改,附件会放入 修改的uuu脚本。
下图为使用uuu 烧写时的部分 log
使用uuu 烧写完镜像后切换到emmc 启动时,无法启动。
(注)使用老的mfgtool 工具烧写 uboot 和 kernel 镜像后,是可以从emmc 启动的,所以硬件上应该是没有问题的。
because you have commented the statements, which is to set boot partition enable.
test_emmc.uuu
#FB: ucmd setenv emmc_cmd mmc partconf ${emmc_dev} ${emmc_ack} 1 0
#FB: ucmd if test "${emmc_skip_fb}" != "yes"; then run emmc_cmd; fi
Hi @yyn
有试过其他版本的uuu吗?
Best regards
Harvey