IMX6Q板子boot方式设置为usb下载模式, USB OTG接口插入PC识别为HID设备后,2至3S后HID设备又丢失了,会是什么原因导致?
如果自己设计的板子,板子不识别的话,建议测试一下如下:
1、BOOT_MODE0=1;BOOT_MODE1=0
2、USB_OTG_ID引脚电压要在2.5V或者3.3V
3、CPU端的USB_OTG_VBUS要加5V电压
我PMIC用的MMPF0100F0ANES,VDDOTP pin to VCOREDIG through a 100 kΩ resistor可以通过OTG正常烧录启动;但是VDDOTP pin to GND情况下就是我上面描述的现象,无法通过OTG接口下载烧录,2至3S后会丢失。
请问你这里通过USB-OTG可以下载images么?建议你查一下硬件。