=>
=> print
baudrate=115200
board_name=SABRESD
board_rev=MX6DL
bootcmd=boota mmc2
bootdelay=3
ethprime=eth0
fastboot_dev=mmc2
fdt_high=0xffffffff
fdtcontroladdr=4ef29718
initrd_high=0xffffffff
loadaddr=0x12000000
splashpos=m,m
Environment size: 240/8188 bytes
第一次接触这个平台,请教下,谢谢~
已经找到问题了,Kernel command line中的分辨率是读取的boot.img中boot henader中cmdline的内容,
其内容实在/device/xxx/BoardConfig中定义的。
yes you also can add the kernel command in the uboot command.
你好,目前我想在android系统里设置界面直接修改HDMI的分辨率,
而不是每次改一个分辨率重新编译boot.img或者在U-boot里修改bootargs环境变量,
请问android系统有这方面的接口么?
在U-boot的环境变量里没有 bootarg..