IMX6可以做Displayport输入(DisplayPort Rx)吗

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

IMX6可以做Displayport输入(DisplayPort Rx)吗

676件の閲覧回数
Simon_Wu00
Contributor II

你们好,我想获得Display port产品的数据,

请问imx6能做display port rx吗?

或者nxp是否有转换芯片,可以将dp转换后用imx6接收数据?

 

0 件の賞賛
返信
1 返信

654件の閲覧回数
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi, 

i.MX6有好几种类型:i.MX6Q/QP/D/DL/S,i.MX6SX/I.MX6UL/I.MX6SL.

如果您说的是I.MX6Q/D/DL/S/QP系列,那么CPU上只有CSI0/CSI1并行camera接口;MIPI CSI-2 差分接口可以接收视频信号。而输出接口支持HDMI/RGB24/LVDS0+LVDS1. 因此,如果您的把DP信号转换为CSI并行信号,或者MIPI CSI-2差分信号后给到I.MX6Q,是可以的。

另一个系列:i.MX6SX/I.MX6UL/I.MX6SL.,是无法满足您的要求的。

我们的外部芯片产品,与display port有关桥,是e(DP)转LVDS 类型,不太适合您的需求。

 

Have a good day!

Regards,

weidong

0 件の賞賛
返信