Hi all,
目前I.MX6 UltraLite用的内核版本是:Linux L3.14.18,升级到I.MX6 SoloX,内核是否需要更换?
Hi Joan xie,
非常感谢您的支持,谢谢
如果可以可以接受,建议更新到最新内核
Hi joanxie,
I.MX6 SoloX 是否支持 Linux L3.14.18,因为我们之前I.MX6 UltraLite用的内核版本是:Linux L3.14.18;
如果不能支持,请问推进L3.14.52版本,还是更新的版本,谢谢
官方只有 L3.14.28
严格来说都可以用,但是如果客户不介意,最好升级到最新版本,因为会修订很多bug,但是新的版本做了比较大的改动,客户porting会花一点时间
客户 从消费级 MCIMX6G2DVM05AB 升级到MCIMX6G2AVM07AB切到后,主频跑不到700Mhz;查看RM有关于SPEED_GRADING,请问这个是需要手动配置的吗?如果需要配置的话,还请您帮忙介绍下具体流程,谢谢