Can i route PCM-audio from external SSI1 to external SSI2 with mixing and record on cpu?

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Can i route PCM-audio from external SSI1 to external SSI2 with mixing and record on cpu?

2,181 Views
k_shvetsov
Contributor I

I need connect imx6ull cpu to external audio-codec w681310 (PCM, I2S) and GSM-module with PCM audio (for example SIMcom SIM5360E).
If i route audio from GSM-module to internal SSI1 port (host port 1) (for record, and mix audio) can i simultaneously route audio after mixing through internal SSI2 port to audio-codec?
GSM(PCM)->PP1(SSI1)->AUDMUX->HP1(SSI1)->CPU(mixing, record audio)->HP2(SSI2)->AUDMUX->PP2(SSI2)->codec(PCM)

Or i can use only one internal SSI port for record, mixing and routing audio?
GSM(PCM)->PP1(SSI1)->AUDMUX->HP1(SSI1)->CPU(mixing, record audio)->HP1(SSI1)->AUDMUX->PP2(SSI2)->codec(PCM)

Labels (3)
0 Kudos
Reply
2 Replies

1,970 Views
igorpadykov
NXP Employee
NXP Employee

Hi Konstantin

SSI has not external connections, all connections are made using AUDMUX,

for various use cases one can look at AN2628 Programming Audio Applications
http://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN2628.pdf

Best regards
igor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Kudos
Reply

1,970 Views
k_shvetsov
Contributor I

Игорь, здравствуйте.

Можно на русском?

Я наверное не совсем корректно описал проблему.

Задача состоит в передаче звука с GSM-модема на кодек и обратно через процессор с обработкой и записью звука на процессоре (схоже с п. 3.3 AN2628). В AN2628 для п.п. 3.3 и 3.5 описание идет для SSI-устройств с управлением тайм-слотами, а PCM это просто поток. Эта задача реализуема, с учетом того что GSM-модем и кодек работают с звуком в формате PCM?

С уважением

Швецов Константин

0 Kudos
Reply