6ull上电后内部启动读取启动配置管脚有多长的时间,管脚电平上拉慢了好像不能启动
Hi,
CPU 内部有ROM CODE,CPU上电好,它会第一个运行起来,首先就会读取启动配置,然后决定从哪个flash接口的设备启动。
ROM中的代码运行是非常快的,你很难去估计具体时间多少,但是必须保证的是ROM CODE运行前,外部的GPIO启动配置必须是准备好的。
所以,在GPIO启动配置的那些引脚的上拉电源,它要尽量早地输出出来,这很重要,因此你可以仔细地研究一下EVK上的这个电源是第几个输出的。
Have a good day!
Regards,
weidong