NXP工程师,你好
1:33 1/ 1 [=================100%=================] SDP: boot -f flash.bin -scanlimited 0x800000 |
另外无意间发现一个现象:
板子刚启动时,进入serial down模式时,USB HID 的VID为0x0134,当进行UUU命令后(此时PC重新枚举USB HID),USB HID的VID变成了0x0151(此处与我在<board>_defconfig配置不一致,在defconfig中默认为0x0152。
以上是我无意间发现的问题,推测是否跟USB OTG有关系(我在<board>.dts中已经开启了USB OTG1和USB OTG2,同时在<board>_defconfig中关闭了CONFIG_TYPEC=n)?