如何打开emmc DDR模式

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

如何打开emmc DDR模式

2,400 Views
senli
Contributor II

我用的是Linux 3.14.52的BSP,现在先提高emmc的访问速度。我看资料imx6q支持emmc ddr模式,但是没有看到在驱动中如何打开这个模式,请问需要怎么设置,在驱动打开这个模式?

Labels (4)
0 Kudos
Reply
2 Replies

2,028 Views
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

你好,

      不需要在驱动程序里刻意地打开对DDR MODE的支持。你需要在启动时,配置eMMC为DDR MODE就行了。

1. 可以参考设计的图纸。

在boot configration select一页中,你可以看到如何配置为DDR mode

2. 可以阅读reference manual.

在reference manual 的408页,给出了如何配置DDR mode。

上面两个方法都可以。试试看看。

Have a nice day!

TIC weidong sun

0 Kudos
Reply

2,028 Views
senli
Contributor II

谢谢!我先去看看

0 Kudos
Reply