我用的是Linux 3.14.52的BSP,现在先提高emmc的访问速度。我看资料imx6q支持emmc ddr模式,但是没有看到在驱动中如何打开这个模式,请问需要怎么设置,在驱动打开这个模式?
你好,
不需要在驱动程序里刻意地打开对DDR MODE的支持。你需要在启动时,配置eMMC为DDR MODE就行了。
1. 可以参考设计的图纸。
在boot configration select一页中,你可以看到如何配置为DDR mode
2. 可以阅读reference manual.
在reference manual 的408页,给出了如何配置DDR mode。
上面两个方法都可以。试试看看。
Have a nice day!
TIC weidong sun
谢谢!我先去看看