请教大神,本人刚刚接触i.MX6SoloX 刚从同事手里接过来一个项目,需要在Yocto中 M4通过UART 与外界通信
查看了SoloX的数据手册 好像这款芯片的所有GPIO都是由A9控制的,如果我想操作M4的GPIO包括UART该怎么操作。
如果方便的话推荐一些SoloX的入门资料,我之前一直使用 M4 +keil的环境开发 , 也做过一些A8 ,A9的项目 不过像这种A9+M4还是第一次接触, 谢谢!
one can refer to the documents as below, they are helpful for you