如何在Yocto中编译调试运行M4

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

如何在Yocto中编译调试运行M4

1,679件の閲覧回数
martinmeng
Contributor I

请教大神,本人刚刚接触i.MX6SoloX 刚从同事手里接过来一个项目,需要在Yocto中 M4通过UART 与外界通信

查看了SoloX的数据手册 好像这款芯片的所有GPIO都是由A9控制的,如果我想操作M4的GPIO包括UART该怎么操作。

如果方便的话推荐一些SoloX的入门资料,我之前一直使用 M4 +keil的环境开发 , 也做过一些A8 ,A9的项目 不过像这种A9+M4还是第一次接触,  谢谢!

ラベル(1)
0 件の賞賛
返信
1 返信

1,316件の閲覧回数
joanxie
NXP TechSupport
NXP TechSupport

one can refer to the documents as below, they are helpful for you

How To debug M4 on IMX6SX 

https://community.nxp.com/docs/DOC-333803 

0 件の賞賛
返信