在使用MFG烧写镜像的时候,MFG kernel启动失败

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

在使用MFG烧写镜像的时候,MFG kernel启动失败

Jump to solution
947 Views
艾码emma
Contributor II

今天下午,我把DDR参数给配置好了,并编译了MFG需要使用的U-boot的,然后进行烧写镜像,要写的镜像是android镜像。但是,我每次都停留在这就报错了。

 

173471_173471.pngpastedImage_1.png

 

串口日志输入最后几行如下:

cpuidle: using governor menu

sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver

sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman

sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper

mmc1: no vqmmc regulator found

mmc1: no vmmc regulator found

mmc1: SDHCI controller on 2194000.usdhc [2194000.usdhc] using ADMA

 

 

然后就没有任何的输出了,不知道内核为什么会启动到一半就失败了~

 

I need some help, thank~

 

附上,mfg的log 以及 kernel的log

Original Attachment has been moved to: kernel.log.zip

Original Attachment has been moved to: MfgTool.log.zip

Tags (3)
0 Kudos
1 Solution
698 Views
艾码emma
Contributor II

经过几条的鼓捣,终于编译出了mfg使用的uboot并跑了起来,但是内核却遇到了上面的情况。

今天发现,当我把linux dtd给换成之前使用的imx6dl的版本的时候,串口可以继续的输出,但是会出现一个mmc异常的错误,然后无法正常的运行,然后我把dtd换成了飞思卡尔官方提高的时候,偶然情况下可以把镜像烧写成功。

         总结一下:出现上述问题,可能是由于Linux设备树不正确导致的。

View solution in original post

0 Kudos
2 Replies
698 Views
艾码emma
Contributor II

在今天继续研究的时候,也许发现了问题所在,现在把我自己的理解写下来,或许可以在将来帮助到有同样问题的朋友:

     公司的整个核心板是在直接imx6dl的基础上改进的,硬件工程师说的是就是只把DDR给修改了。

0 Kudos
699 Views
艾码emma
Contributor II

经过几条的鼓捣,终于编译出了mfg使用的uboot并跑了起来,但是内核却遇到了上面的情况。

今天发现,当我把linux dtd给换成之前使用的imx6dl的版本的时候,串口可以继续的输出,但是会出现一个mmc异常的错误,然后无法正常的运行,然后我把dtd换成了飞思卡尔官方提高的时候,偶然情况下可以把镜像烧写成功。

         总结一下:出现上述问题,可能是由于Linux设备树不正确导致的。

0 Kudos