可以用Mfgtools烧写程序,但是无法启动?

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

可以用Mfgtools烧写程序,但是无法启动?

1,126 Views
wanglee
Contributor III

  我之前用的imx6D做的板卡可以正常使用,然后现在做了一款新的板卡,原理图基本没有动。可以用Mfgtools烧写程序,打印信息也看不出异常,但是无法启动,上电之后VDDARM_CAP这些管脚的的电压是1.16V,其它电压时钟都正常,请问这是为什么?我要去查哪里?

Labels (1)
Tags (1)
0 Kudos
3 Replies

718 Views
wanglee
Contributor III

问题解决了。 BOOT1的3.3V 上拉没有接上,我查了规格书BOOT1内部是100K  PD, 上电之后模式就变成了00(boot from fuses),所以出现了上述问题。我现在还想请教您一个问题:我想问一下你们提供32bit DDR3的UBOOT吗?如果更改32bit DDR3 ,是不是只需要改UBOOT 就可以了?

0 Kudos

718 Views
Rita_Wang
NXP TechSupport
NXP TechSupport

如果你这里要使用32bit DDR3的话,你要使用我们提供的DDR script https://community.nxp.com/docs/DOC-331930 配置相关参数,按照该链接中文档中说明。

0 Kudos

718 Views
Rita_Wang
NXP TechSupport
NXP TechSupport

请问你这里boot mode设置的正确么?你是从哪里启动的?

0 Kudos