yes i also saw this line :
01-01 00:00:23.400 381 381 I display : Default g2d lib: libg2d-dpu.so
谢谢!我根据对应的so库已经找到了问题解决的办法。但我还是没有弄清楚为什么。
Hi
请检查PMIC各项供电是否正常,包括CPU、GPU、EMMC等核心供电。
hi
经过和硬件同事的一起排查,发现供电稳定没有问题,是否是我软件配置出现问题了呢?或者安卓服务没有启动,可以帮我再分析以下么?
十分感谢!
1.检查一下emmc
2.你用Tombstone抓一下更详细的log,从log看是GPU工作异常/,有可能是emmc导致的异常,也有可能是硬件问题。
,
hi,我已经成功的解决了这个问题。
在我提供的log中有这样一段话: display : Opengl ES 3D composition enabled!
但是我在之前调试的imx8mp的项目中却显示的是 display : g2d 2D composition enabled!
通过查找定位到代码:vendor/nxp-opensource/imx/display/display/Composer.cpp中的86-98行。
通过去查找 vendor.sys.hwc.disable 和 vendor.2d.composition 发现在device/nxp/imx8q/mek_8q/init.rc的目录下有对应的定义:
setprop vendor.sys.hwc.disable 0
setprop vendor.2d.composition 0
但是在imx8mp中没有定义,我试着注释掉对应的两行代码后,就可以正确的显示了。
我想知道这两行代码的作用是什么,你能告诉我吗!
谢谢!
在init.rc中添加充电器服务并在充电器上启动它。 on early-init && property:ro.boot.mode=charger, setprop vendor.skip.charger_not_need=1,当处于充电器模式时,跳过触发 charger_not_need 动作和服务。 设置充电器属性ro.charger.no_ui=false 在u-boot中设置androidboot.mode=charger,设备可以启动进入充电器模式,充电图标将显示3秒,然后屏幕变黑。 它将再次显示,直到电源键被按下。