关于imx6的运行频率问题

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

关于imx6的运行频率问题

2,154件の閲覧回数
__123
Contributor I

现在在调一块imx6q的板子,观察芯片的命名方式,得知芯片的运行速率为800mhz,是不是这块芯片最大的运行速率就是800mhz,不能超过这个值?如果设置的频率高于800mhz会有什么情况?

0 件の賞賛
返信
1 返信

1,681件の閲覧回数
Yongxin
NXP Employee
NXP Employee

您好,

是的,在实际应用中建议不要超过DATASHEET根据芯片型号的给出的最大频率值,不然可能会造成芯片在运行时过热,响应慢甚至死机。 可以综合评价应用的需求,来决定是否需要选择更高的运行速度和/或更高的温度等级。建议看一下AN4509和AN4579,

<http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/app_note/AN4509.pdf>

<http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/app_note/AN4579.pdf>

0 件の賞賛
返信