关于WiFi Display Sink功能的开发

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

关于WiFi Display Sink功能的开发

4,255 Views
fanyipingfan
Contributor I

我正尝试在iMX6Q板子上面实现WiFi Display Sink的功能,

我看了以下这些文档,

i.MX_Android_Wi-Fi_Display_Sink_API_User's_Guide.pdf

i.MX_Android_Extended_Wi-Fi_Display_Sink_Release_Notes.pdf

但还是不知道该如何入手,

在我目前的编译环境下面,找不到p2p节点,

我尝试common\wifi\wpa_supplicant_overlay.conf下面配置p2p_disabled=0

然后发现wifi扫描不会停止,不知道是什么原因/

我看到这里https://community.nxp.com/message/343456?commentID=343456#comment-343456 

需要0004-ENGR00266279-WFD-add-auto-scan-after-enabling-wfd.patch

1)请问这个patch从哪里下载?

2)请问有没有对Wifi Display Sink开发流程介绍的详细文档,谢谢。

Labels (2)
0 Kudos
Reply
4 Replies

2,712 Views
fanyipingfan
Contributor I

Hello Wigros Sun

那个patch应该是没用的,That patch must be no usefull.

应为我的系统是iMX6Q  android6.0,Because I work on  iMX6Q  android6.0.

我是按照android_M6.0.1_2.1.0_docs(Android_User's_Guide.pdf)搭建的开发环境。

device\fsl\sabresd_6dq\init.rc

有下面的代码,

service p2p_supplicant /system/bin/wpa_supplicant \
-ip2p0 -Dnl80211 -c/data/misc/wifi/p2p_supplicant.conf \
-I/system/etc/wifi/p2p_supplicant_advance_overlay.conf -N \
-iwlan0 -Dnl80211 -c/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf \
-I/system/etc/wifi/wpa_supplicant_overlay.conf \
-O/data/misc/wifi/sockets -puse_p2p_group_interface=1 \
-e/data/misc/wifi/entropy.bin -g@android:wpa_wlan0
class late_start
socket wpa_wlan0 dgram 660 wifi wifi
disabled
oneshot

但是我找不到p2p_supplicant.conf这个源文件在哪里,请问这个从哪里下载?

0 Kudos
Reply

2,712 Views
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello fanyiping fan,

    你的情况,是属于WIFI还没有把p2p的工作方式调通,p2p_supplicant.conf你应该有2个来源: WIFI芯片的供应商提供给你,或者你尝试在android源码里找到(但是配置是否适合你的WIFI,不能确定)。

伟东

0 Kudos
Reply

2,713 Views
fanyipingfan
Contributor I

收到,谢谢您的回复。我先和供应商联系。

0 Kudos
Reply

2,713 Views
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello Fan,

>>1)请问这个patch从哪里下载?

如果你有android 4.2.2源码,打好了BSP patch,WFD patch,那么所有的补丁都已经打在了你的源码里。不需要再另外地单独打patch了。

>>2)请问有没有对Wifi Display Sink开发流程介绍的详细文档。

客户所用到的文档,我们都发布在官方网站上了,我们并没有保留特别的文档。

伟东