1. 应该是一样的,我同样奇怪就是imx6 dma m2m居然比memcpy还要慢很多。刚才又测试了一下,memcpy在3.14的时候是比3.035慢了很多,跟被copy的那个buff也有关系,我自己深char buf申请的,拷贝的时候就很块,用IPU转换后的那个buff 去拷贝 ,时间就很长~~~。
2.我是这么做一个东西的, 用V4L2采集 nv12的图像,然后拷贝到 ipu模块进行RGB转换后,再把数据拷贝到一个识别库里做识别,识别后的图像,再拷贝到IPU模块做NV12转换,然后再拷贝到VPU 进行压缩传输。。。30帧的摄像头,一秒只有18帧了。。 有没有什么好的方案,这方面经验不足,谢谢你。
dma沒有一定要比較快阿,只是說搬資料時,CPU不用介入。
我覺得目前有兩個方向,一個是去追memcpy在3.14跟3.0.35有什麼差異,你可以比對一下memcpy.S
IPU用的memory應該都是dma allocate來的,那是non-cacheable的
另外一個方向就是去減少做memcpy的次數:
如果你要做辨識,你可以直接mmap一塊memory,讓IPU直接做完RGB以後就放到那塊memory裡,那一塊memory也可以直接拿去做NV12, VPU encode,這樣就可以減少memcpy的次數。
哈喽,你好,过去四天了,我的问题基本解决了,不过用的另外一种方式。据我了解,IPU的BUFF,是用的内部DMA申请到的,可能是没看高速缓存,所以用memcpy去把这个buff拷出去就很慢,我也试了不拷贝,直接去处理,我发现让我处理的时间增加了。。我用到的办法是,把IPU转换、图像识别等都放到图像识别的线程里,而且我开了2个线程去识别,这样交错起来,刚刚好,效果还不错。谢谢你给的建议。 还有个,3.14会出现 System is too hot. GPU3D will work at 1/64 clock。。温度很高。。是Imx6特有的性质吗?
Hi
当芯片内部的温度传感器检测到温度超过设定的阈值(可见thermal驱动,也可在用户空间设定这个值)后,会通知到GPU驱动中,当GPU驱动定义了gcdENABLE_FSCALE_VAL_ADJUST,会触发GPU的降频操作,具体降频到多少分之一,也可以再在驱动代码里配置。
Best Regards,
Frank