i.MX8M Quad处理器芯片的去耦电容NXP官方推荐的是0201封装,请问能不能用0402封装?
如果采用2个脚共用一个0402的退耦电容的方式,和0201电容相比,容值还需调整吗?
不需要修改容值,还是参考开发板上的大小。
Hi,
可以使用0402封装的退耦电容,但是由于CPU的引脚间距比较小,0402的电容你可能放不下那么多。
你可以采用2个脚共用一个0402的退耦电容的方式。就可以放得下了。
Have a nice day!
B.R,
weidong