访问V4L2视频采集的数据慢

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

访问V4L2视频采集的数据慢

1,771 Views
tukenan
Contributor II

V4L2 采集 1280*720数据。

做IPU转换时,需要将V4L2数据 放到 IPU输入的buffer里。 这段时间差不多50ms。

正常内存->内存之间的拷贝不到10ms.

有什么办法 让这个50ms 降低到20ms 以内。

0 Kudos
2 Replies

1,474 Views
weidong_sun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hello,

    我这里也没有相关的数据。但是,如果精力集中到降低这个时间上,会非常困难。

    我们I.MX6的CSI并口,可以接受的最大时钟为264MHz;MIPI CSI-2接口接收最大时钟为1.375Gbps。那么无论对CSI并行口还是MIPI CIS-2串行口,实时采集1280x720分辨率,在60帧左右,并实时显示,应该足够了。

Have a nice day!

TIC Weidong Sun

0 Kudos

1,474 Views
tukenan
Contributor II

         你没有明白我的问题,我的问题是,采集的数据没问题是 每秒60帧,现在要做IPU转换,我将V4L2_BUFFER里的这个数据 用memcpy 到 IPU的输入buffer,拷贝的这个过程 一帧是50MS。。是这样的。

0 Kudos