关于SL3S4011_4021芯片的问题

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

关于SL3S4011_4021芯片的问题

2,554件の閲覧回数
1036000487
Contributor I

向各位请教几个问题

1.SL3S4011_4021的IIC地址是多少?是A2吗?有没有相关的IIC驱动c语言程序提供给我们作为参考。

2.Configuration Word中的SCL INT enable参数只能通过读写器由射频配置吗?通过IIC通信不能设置?

3.SL3S4011的SCL INT enable中断开启之后,影响不影响正常的IIC通讯?正常通过iic和MCU通讯时候需要把SCL INT enable关闭吗?

4.有没有SL3S4011的开发板或者评估版可以提供给我们使用,我们有偿购买。

0 件の賞賛
返信
1 返信

2,463件の閲覧回数
Jonathan_Iglesias
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Dear 张 鋆,


Hope you are doing great, we noticed you posted the same questions I am going to answer in your internal case.
Have a great day !

BR

Jonathan

0 件の賞賛
返信