QN9090 sdk2.6.4 NFC使用相关

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

QN9090 sdk2.6.4 NFC使用相关

6,269 Views
zxcv70644
Contributor I

Hi:

   QN9090 SDK2.6.4 的NFC例程如何测试使用呢(关于DK6开发板如何测试,代码使用等)? 

    sdk关于NFC的下面2个例程有什么区别呢? 如下截图:

   

zxcv70644_0-1634458982788.png

帮忙看看?  谢谢!

   

0 Kudos
17 Replies

6,251 Views
nxf56274
NXP Employee
NXP Employee

例程nci是读卡器,ntag是被读的tag,读卡要配个PN7150插在板子上的,如果只是想要读板子上的ntag就可以用这个代码,如果你想读其他种类的tag,不局限于板子上tag,你需要移植官方的nfc库,参考这个链接

0 Kudos

6,244 Views
zxcv70644
Contributor I

Hi:

  意思是SDK的nci和ntag例程可以直接烧录到2个DK6板子上面就能直接配对读写等? 

  如果nci例程需要读卡需要DK6板子配PN7150读卡器+移植NFC库? DK6与PN7150这两个需要怎么连接(有硬件方面相关说明吗?)   另外ntag例程可以做NFC卡功能吗 ?

0 Kudos

6,236 Views
nxf56274
NXP Employee
NXP Employee

这两个例程要跑的硬件条件是需要PN7150这个板子,这个板子直接插在开发板上就能用

 

nxf56274_1-1634518695972.png

那个nfc库可以读各种nfc卡,而不是像例程只能读板子上的卡

 

0 Kudos

6,232 Views
zxcv70644
Contributor I

Hi:

   目前我们手上暂时没有PN7150板子, 在此条件下可以进行QN9090T NFC开发(使用ntag例程)? 

0 Kudos

6,226 Views
nxf56274
NXP Employee
NXP Employee

NFC肯定要有reader才能开发,没有的话你怎么测试呢

0 Kudos

6,224 Views
zxcv70644
Contributor I

Hi:

   梳理一下基于QN9090T进行NFC相关开发: 

  需要的硬件环境:

  1.  QN9090 DK6开发板。

  2.  NFC读卡器PN7150插入到DK6开发板上。(目前还没有拿到PN7150,使用先使用带NFC的手机来进行调试测试吗?有涉及到ntag代码如何适配通用带NFC的手机?)

0 Kudos

6,216 Views
nxf56274
NXP Employee
NXP Employee

这个你得去专门问问NFC的team了,我不负责这块,只是大概了解基本用法,手机的NFC应该各种tag都能读,直接读板子应该可行

0 Kudos

6,212 Views
zxcv70644
Contributor I

好的,在这里怎么来问qn9090的NFC team ? 是主题变为NFC?

0 Kudos

6,204 Views
nxf56274
NXP Employee
NXP Employee
0 Kudos

6,195 Views
zxcv70644
Contributor I

Hi:

   QN9090T SDK2.6.4里面的ntag例程 是NFC标签的哪种类型? 如下:

    

zxcv70644_0-1634544159426.png

 

0 Kudos

6,166 Views
nxf56274
NXP Employee
NXP Employee

具体问nfc团队吧

0 Kudos

6,162 Views
zxcv70644
Contributor I

Hi:

 好的, 但是我这边昨天就提问了,一直都没有回复哦。因为我们这边需要进行整体方案评估。

  与NFC团队建立高效沟通, 你这边有什么建议吗 ?

0 Kudos

6,157 Views
nxf56274
NXP Employee
NXP Employee

我同事今天下午回,上午还有其他任务要处理

0 Kudos

6,153 Views
zxcv70644
Contributor I

好的,您说的这个同事是有做NFC这块的对吧?

另外您这边知道,NXP有没有一个关于NFC的app来测试配对,读写QN9090T sdk的ntag例程 ? 

0 Kudos

6,146 Views
nxf56274
NXP Employee
NXP Employee

看附件吧

0 Kudos

6,144 Views
zxcv70644
Contributor I

Hi:

  已经下载安装了, 这个app您那边有试过来测试QN9090T SDK的ntag 吗? 

0 Kudos

6,200 Views
zxcv70644
Contributor I

好的。

0 Kudos