您好:
我的环境是s32 ds,使用PE配置外设,代码中3个can都初始化了,但如果在PE中使能can0的fd,烧写固件后不能运行,不使能can0 fd就可以运行; 另外,如果使能can0的fd,但不初始化can1和can2,固件也是可以运行的;
我想确认的问题是:如果使能can0的fd,那么can1和can2就不能使用了吗?
谢谢!
已解决! 转到解答。
Hi@fedora
没有这样的限制,这还是你什么地方配置的不对
在原帖中查看解决方案
好的,感谢确认,我再找找原因!