单独App测试,或单独Boot测试时钟初始化时间也不长,但是在Boot跳转App后,App时钟初始化时间就比较久。
系统流程如下:
MCU上电,进boot,然后配置时钟,检查App程序完整性,然后程序无问题,看门狗复位。复位后,Boot里面检测到标志位后,不初始化时钟,直接跳转App。
(晶振16MHz,无HSE功能)
Solved! Go to Solution.
在RM里面描述, MUX_0_CSC/CSS ~ MUX_20_CSC/CSS这个42个寄存器都是”reset on destructive reset only”。在应用里面,需要判定当前复位类型,且需要确认功能性复位时,无需对时钟MUX-x进行再次设置,可以跳过再次“复位-设置”的过程。但这带来的软件复杂度需要和超时的影响及RTD的完整性进行平衡。可关注Clock_Ip_Selector.c 里面Clock_Ip_axSelectorCallbacks的宏开关CLOCK_IP_CGM_X_CSC_CSS_CS_GRIP。
View solution in original post
经过测试出来发现是复位类型的影响,使用功能性复位就会出现时钟初始化时间过长问题。
不使用看门狗复位,改成破坏性复位,时钟初始化就不会时间变长。
经过进一步的测试,发现是这个时钟复位函数这里超时。
对应到寄存器,是MUX_6_CSS寄存器。
同时发现clock这部分寄存器复位会区分破坏性复位和功能性复位,寄存器仅在破坏性复位下复位,功能性复位是保持不变的。
所以实测时发现调用破坏性复位,时钟初始化的时间是正常的。