S32K144EVB-Q100 收到代理得货,但是打开后上电没有任何反应

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

S32K144EVB-Q100 收到代理得货,但是打开后上电没有任何反应

1,352 Views
dapengli
Contributor I

我从element14订购了一块  开发板,收到货物后,无论怎么试,都无法让电路板工作。

 
 

怎么办?

0 Kudos
13 Replies

1,303 Views
SploreLcp
Contributor II

EVB遇到识别不到OpenSDA,先检查USB线束,必须是数据线(内部是4线的),而不是充电线(内部只有正负两线)!!!

已经遇到过好多次这种情况了。

0 Kudos

1,288 Views
dapengli
Contributor I

可能真是线的问题,电源能通,但是D+ D-  真没通,我去购买一条线试试。

0 Kudos

1,302 Views
dapengli
Contributor I

dapengli_0-1659591869267.jpeg

dapengli_1-1659591898497.png

dapengli_2-1659591918316.jpeg

dapengli_3-1659591935081.jpeg

 

从图纸到实际板到实际购买的线,请帮我核对。我怀疑你的专业性。你的回答很不负责。

 

0 Kudos

1,291 Views
dapengli
Contributor I

等等  我好好测量一下线缆内部,到底怎么连接及通断。

0 Kudos

1,301 Views
dapengli
Contributor I

如果你又推荐的品牌  型号   请告知我,我会去购买,谢谢。

0 Kudos

1,347 Views
Robin_Shen
NXP TechSupport
NXP TechSupport

Hi dapengli,

请问是否根据S32K144EVB快速入门,切换J07跳帽,选择外部5-12v供电或者USB供电? 你的板子可能出厂没有烧录演示程序,可以从附件下载S32K144_EVB_JumpStart_Firmware.srec

Best Regards,
Robin
-------------------------------------------------------------------------------
Note:
- If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you!

- We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored
Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time.
-------------------------------------------------------------------------------

0 Kudos

1,339 Views
dapengli
Contributor I

dapengli_0-1659531225357.png

 

0 Kudos

1,333 Views
Robin_Shen
NXP TechSupport
NXP TechSupport

POWER_EN 应该是由OpenSDA 输出的,你可以参考S32K148EVB Dead after OpenSDA Update. Need help to recover.提到的方法修复OpenSDA firmware。(两款开发板跳帽有些区别,但方法是一样的。)

0 Kudos

1,326 Views
dapengli
Contributor I

dapengli_0-1659583349803.png

dapengli_1-1659583359155.png

现在关键,无论怎么做。只要连接到PC,PC无任何反应。自从我收到这个开发板,就没有按要求工作过。

0 Kudos

1,317 Views
Robin_Shen
NXP TechSupport
NXP TechSupport

通常按住SW5复位按钮后连接USB,此时能够看到BOOTLOADER盘。但是S32K144EVB-Q100有多个版本,其中J104跳帽电路可能不一样的,所以可以尝试切换一下J104跳帽设置。

BOOTLOADER盘必须按住复位按钮(复位按钮的信号必须通过J104配置连接在OpenSDA那侧信号)后连接USB才会看到。 通常情况下是不需要进入这个模式的,只有OpenSDA里面的firmware出错或者需要更换JLink firmware的时候才需要。

后面应该就可以参考我在帖子里发的那个链接,更新firmware application了。 你可以打开BOOTLOADER盘里的SDA_INFO.HTM(可以直接用记事本打开)检查bootloader和firmware application版本

<input name="BOOTVER" type="hidden" id="BOOTVER" value=?
<input name="APPVER" type="hidden" id="APPVER" value=?

如果APPVER版本为0或者较旧,可以更新最新的MSD-DEBUG-EVB-S32K144_Pemicro_v119.SDA(Pemicro_OpenSDA_Debug_MSD_Update_Apps_2020_05_12

0 Kudos

1,311 Views
dapengli
Contributor I

dapengli_0-1659586633559.png

我保证是按你提供的顺序操作。现在问题核心是:我收到这个开发板那天,这个板连接上PC,PC无任何反应,这个板也无任何反应。

0 Kudos

1,340 Views
dapengli
Contributor I

读了这个应用指南,并也阅读了原理图,用放大镜与实验板核对。

1,连接好后,PC端无任何反应。

2,没有任何反应,我无法烧写新得程序。

3,测量原理图得,U11-MIC2005-0.8YM6 负载开关,有5V输入,无5V输出,这个控制根本没有工作。

dapengli_0-1659530662671.png

 

Tags (1)
0 Kudos

1,351 Views
dapengli
Contributor I

dapengli_0-1659517302924.jpeg

 

0 Kudos