各位好,
我在测试S32K144的VLPS模式功耗时遇到问题,功耗最低仍有10mA,而且功耗存在波动,最高达到约30mA,以下是我配置进入VLPS的步骤:
1、关闭LPIT、CAN、LPSPI、LPUART、ADC(其余外设未使用到);
2、关闭外围设备供电;
3、使用POWER_SYS_SetMode函数让MCU进入VLPS模式;
在RUN模式下,系统总功耗约40mA,按照上述步骤配置进入VLPS后,最大功耗仍有10mA。请教各位该如何达到手册说的30uA左右的低功耗?
非常感谢!
你还得清除引脚的初始化,把引脚电平拉低
1.这里有一个实测例程
https://mp.weixin.qq.com/s/ByY__IRXe3epoI5ITTx5mw
2.官网应用笔记AN5425
这个测试的是最小外围电路,自制的板子需要排查下是不是有外围电路在消耗功耗,如果用官方的开发板,可以参考链接里面的步骤,记得断开调试器,