我的S32K116EVB-Q048 开发板插入usb 没有灯亮,不工作,这是啥原因呢?
跳帽连接正常,发现MK20DX128VFM5 这个芯片有供电,但是没有输出,例如31脚的POWER_EN 没有输出
1.先测量1,USB供电的话,应该测出5V
2.要是第一步测量的结果没问题,测2和3,理论上应该是5V和3.3V,如果没有的话,可能是OpenSDA接口坏了
板子上有许多的跳冒,请确保这些跳冒真确的插入,
板子可以由USB和外部12V供电,通过107跳冒选择,请检查一下J107跳冒连接是否正常,如果还是不行,请尝试使用外部12V供电