只能利用jlink将.bin文件重新烧写到芯片中,之后上电才能正常启动,不知道为什么?
你好
麻烦告诉我:
S32DS版本号
仿真器型号
是否尝试过官方SDK里的例程(如果不是请传个测试程序给我)
使用的是官方开发板还是自己设计的板子
Best Regards,
Robin
我现在也碰到这个问题,
新建工程采用S32DS Application Project的方式创建工程的话,debug是可以工作,断电后就无法工作了,测试了一下晶振没有起振。
如果新建工程采用S32DS project from example的方式,再替代原来的代码的话就可以正常工作。
调试器用的是PE Mutilink.
S32DS for arm v2.2和S32DS for platform v3.4都试过,都有同样的问题.
检查一下是否是缺少START_FROM_FLASH导致的,参考:https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K188-runs-with-debugger-but-not-witout/td-p/1203150