File -> New ->S32DS Project from example ->Qspi_Ip_Example_S32K344,show code generation failure,
how sholud I fix it?
解決済! 解決策の投稿を見る。
我知道了,安装了2.0.0以后,1.0.0版本的demo编译会出错,这个是一个已知的bug,
.你要是觉得麻烦你可以用2.0.0的版本,之前的版本导入确实会出错
.或者你可以参考,做一些修改然后重装,具体的步骤在下面的这个网址
我尝试了一下,觉得麻烦,直接用新版本的了,旧版本只做参考用。
提示错误,File -> New ->S32DS Application project,也是不行,主要是外设这边问题,
您那边具体版本是多少?
我这边是:SW32K3_RTD_4.4_1.0.0_DS_updatesite_D2110.zip
我还下载了:
SW32K3_RTD_4.4_2.0.0_D2203;SW32K3_RTD_4.4_2.0.0_DS_updatesite_D2204;
SW32K3_RTD_4.4_2.0.1_D2207;SW32K3_RTD_4.4_2.0.1_DS_updatesite_D2207
建都不可以。。
我知道了,安装了2.0.0以后,1.0.0版本的demo编译会出错,这个是一个已知的bug,
.你要是觉得麻烦你可以用2.0.0的版本,之前的版本导入确实会出错
.或者你可以参考,做一些修改然后重装,具体的步骤在下面的这个网址
我尝试了一下,觉得麻烦,直接用新版本的了,旧版本只做参考用。