当我使用S32K116芯片的时候,在手册中表明有13个ADC通道,但是映射到PIN脚上的只有9个通道,其余几个都是内部ADC。我想知道这几路内部ADC如果没有通过PIN使用到外部采集的话是如何使用的,他们有什么作用的?
Solved! Go to Solution.
用户当然可以用,一些属于内部的通道,采集内部的电压之类的为什么不能用
View solution in original post
Hi@Embedded_novice
采集的是芯片内部的一些电压阿,不需要外部的PIN管脚
那么我理解这些内部ADC是不属于用户可调用的模块,只是芯片内部结构是吗?