Lpuart_Ip_Set_Tx_Buffer_Example_S32K344_S32DS35_RTD400_P24

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Lpuart_Ip_Set_Tx_Buffer_Example_S32K344_S32DS35_RTD400_P24

Lpuart_Ip_Set_Tx_Buffer_Example_S32K344_S32DS35_RTD400_P24

********************************************************************************
* Detailed Description:
* The example updates th UART TX buffer for continuous transfer.
* ----------------------------------------------------------------------
* Test HW: S32K344EVB-Q172
* MCU: S32K344, RTD 4.0.0 P24
* Debugger: S32DS_ARM_3.5
* Target: internal_FLASH
********************************************************************************

附件
无评分
版本历史
最后更新:
10 小时之前
更新人: