S32G的相关问题

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

S32G的相关问题

826 Views
Chenxu1
Contributor II

Hi,NXP 专家,我有几个问题,麻烦帮忙解答下,谢谢

 

1.    根据https://www.nxp.com/company/blog/safety-mechanisms-using-the-dds-middleware-in-software-defined-cars...

在M核上部署RTI Connext DDS Micro,是否需要购买,下图所示的RTI Connext Drive DDS Framework是否是用 RTI Connext Drive配置后,再移植dds到M核?

Chenxu1_0-1723102404531.png

 

2.如果使用NXP的git-hub 的dds-tsn-main,是否可以在LINUX上集成ROS2,不用M核再配置  RTI Connext Drive,直接就可以使用fast-dds?

0 Kudos
Reply
1 Reply

798 Views
chenyin_h
NXP Employee
NXP Employee

您好, @Chenxu1 

RTI DDS是第三方软件,并且需要license,这方面问题,您可能需要直接和他们联系。

据我所知,相关的完整demo使用了第三方以及NXP私有代码,因此没有开源,后来上述文章的作者开发了您提到的这个开源的mini-demo,目的是用来演示 “如何在Linux中集成DDS和TSN“。

 

BR

Chenyin

 

0 Kudos
Reply