BSP34 在uboot下支持pfe加速器的slave模式

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 
已解决

BSP34 在uboot下支持pfe加速器的slave模式

跳至解决方案
3,120 次查看
shiyiheng
Contributor III

你好:

我们一直使用的BSP34进行开发,目前没有升级计划,现在我们想让MCU作为pfe加速去的master,a53执行加速器的slave,现在不考虑uboot影响这个方案是可行的,但是当MCU加载A53时uboot会加载一次固件,导致上述方案失败,我看如下图,在BSP39支持了uboot下启动加速器slave驱动功能,但是我们当前用uboot 是基于BSP34 uboot 2020版本,与BSP39 uboot 2022版本,差距过大,项目整体升级BSP39代价太大,有什么办法,可以快速实现MCU做为master,A53作为slave,不影响正常功能吗?

shiyiheng_0-1729222171024.png

 

0 项奖励
回复
1 解答
3,058 次查看
shiyiheng
Contributor III

你好:

     非常感谢您的回答,我们并不是一定要uboot下支持slave驱动方案,只是想用M master 和 A slave 这个功能,请问在BSP39之前如果想要实现加速器 M master和 A53 slave是如何实现的,是彻底放弃uboot下加速器驱动以免影响M master运行,还是有其他规避方案,请问NXP这边有什么好的建议吗?

谢谢

在原帖中查看解决方案

0 项奖励
回复
3 回复数
3,092 次查看
chenyin_h
NXP Employee
NXP Employee

您好

Slave 驱动的引入比较晚,所以对于有这方面需求的客户,我们建议升级相应BSP。

对于您的情况,如果确实无法接受升级的话,按照我个人的经验,需要做一个完整的backport流程,将相关变动移植过去,但是由于版本跨度比较大,这个流程的时间开销可能也是会比较大的,升级还是backport,这个可能需要您根据自己的情况综合评估考虑。

 

BR

Chenyin

0 项奖励
回复
3,059 次查看
shiyiheng
Contributor III

你好:

     非常感谢您的回答,我们并不是一定要uboot下支持slave驱动方案,只是想用M master 和 A slave 这个功能,请问在BSP39之前如果想要实现加速器 M master和 A53 slave是如何实现的,是彻底放弃uboot下加速器驱动以免影响M master运行,还是有其他规避方案,请问NXP这边有什么好的建议吗?

谢谢

0 项奖励
回复
3,119 次查看
shiyiheng
Contributor III

另外如果想在uboot2020 实现类似BSP39 功能,有什么建议或需规避什么风险吗?

0 项奖励
回复