在虚拟机上安装qoriq sdk需要哪几个文件,cache,source,virtual host environment这三个?
Hi,
你好。
是的,基本上和真实的Host上的安装方法是一样的。
另外,飞思卡尔也提供安装好的虚拟机版本的SDK, 也就是说你只需要安装一个virtual box, 不需再安装 virtual guest, cache, source. 只需要导入.vdi就可以了。
你可以从飞思卡尔 的网站上下载到:
Linux® SDK for QorIQ Processors v1.7|Freescale
Have a great day,
Lunmin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
是那个image吗,可是没有.vdi文件啊
在 2015年3月11日,下午10:00,lunminliang <admin@community.freescale.com> 写道:
在虚拟机上安装qoriq sdk需要哪几个文件,cache,source,virtual host environment这三个?
reply from lunminliang in QorIQ Processors - View the full discussion
Hi,
你好。
是的,基本上和真实的Host上的安装方法是一样的。
另外,飞思卡尔也提供安装好的虚拟机版本的SDK, 也就是说你只需要安装一个virtual box, 不需再安装 virtual guest, cache, source. 只需要导入.vdi就可以了。
你可以从飞思卡尔 的网站上下载到:
Linux® SDK for QorIQ Processors v1.7|Freescale
Have a great day,
Lunmin
>
Hi,
你好。
你需要解压,比方说解压QorIQ DPAA SDK v1.7 CORTEXA7 with Virtual Host Environment.gz, 得到freescale_sdk_ubuntu14.04_32bit_CORTEXA7_20150108.vdi。
Feel free to let me know if you have any problem on this.
Regards
Lunmin
安装完virtual host environment后,还要进行什么设置才能进行powerpc交叉编译
Hi,
不需要什么特别的设置了。 此后和真实HOST上的SDK一样:
1. $ cd <yocto_install_path>
2. $ ./scripts/host-prepare.sh
3.$ source ./fsl-setup-poky -m <machine>
在第一次进入虚拟机版本时,它会自动出来一个agreement让用户阅读。
Have a great day,
Lunmin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: If this post answers your question, please click the Correct Answer button. Thank you!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
在运行bitbake fsl-image-full后报出如下的错误:
EEROR: Checksum failure fetching http://download.savannah.gnu.org/releases/quilt/quilt-0.61.tar.gz
ERROR: Function failed: Fetcher failure for URL: 'http://download.savannah.gnu.org/releases/quilt/quilt-0.61.tar.gz'. Checksum mismatch!
File: '/home/freescale/SDK/QorIQ-SDK-V1.7-20141218-yocto/poky/build_p1010rdb_release/../sources/quilt-0.61.tar.gz' has md5 checksum 0b9d14df6cb7341703482b39a4c95ba0 when 24417eba5961592b64103bdda001ebf4 was expected
File: '/home/freescale/SDK/QorIQ-SDK-V1.7-20141218-yocto/poky/build_p1010rdb_release/../sources/quilt-0.61.tar.gz' has sha256 checksum 28fd3279727862f50dd4008658caf8ef194ea1ea760c3e8eda11ef29e269ca3c when 1eec0a270ac4d41eea0fd5823603c9d2a35ab6b8ab73a90dd92ce1291b2a9fc3 was expected
If this change is expected (e.g. you have upgraded to a new version without updating the checksums) then you can use these lines within the recipe:
SRC_URI[md5sum] = "0b9d14df6cb7341703482b39a4c95ba0"
SRC_URI[sha256sum] = "28fd3279727862f50dd4008658caf8ef194ea1ea760c3e8eda11ef29e269ca3c"
Otherwise you should retry the download and/or check with upstream to determine if the file has become corrupted or otherwise unexpectedly modified.
ERROR: Logfile of failure stored in: /home/freescale/SDK/QorIQ-SDK-V1.7-20141218-yocto/poky/build_p1010rdb_release/tmp/work/i686-linux/quilt-native/0.61-r0/temp/log.do_fetch.4653
ERROR: Task 17 (/home/freescale/SDK/QorIQ-SDK-V1.7-20141218-yocto/poky/meta/recipes-devtools/quilt/quilt-native_0.61.bb, do_fetch) failed with exit code '1'
请问如何解决。谢谢!