FS8410和TEF8102

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

FS8410和TEF8102

3,560 次查看
徐显
Contributor I

你好!

我在使用FS8410的时候遇到了一个很头疼的问题,当我使用FS8410 BUCK3_2v3输出给TEF8102供电时,可以带动TEF8102两根TX天线和四根RX天线,但带三根TX天线就不能带动,射频芯片不能好好的工作。

0 项奖励
回复
3 回复数

3,550 次查看
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

TEF8102供电多少电压? 8410 BUCK3的电流已经很大了4.5A,如果不够就只能外加LDO或者DCDC regulator了一起并联BUCK3跟TEF8102供电。并联的时候要加二极管防止两路电源互通

0 项奖励
回复

3,544 次查看
徐显
Contributor I
8102天线共供电的电压为1.8V,手册中8102 1V8电压所需的最大电流为1.8A。BUCK3给他供电,应该是足够的,问题就是带不动,现在我想知道为什么BUCK3不行。外加LDO或者DCDC给其中某一路供电这种方案是可行的。
0 项奖励
回复

3,541 次查看
guoweisun
NXP TechSupport
NXP TechSupport

8410 BUCK3的电流4.5A,你需要示波器测试BUCK3的电流到底拉出来多少?应该是可以支持2A没有问题,就是怕这个电流瞬态峰值太大触发了过流保护所以需要测试下看波形。

另外你说的拉不动是怎么理解是说BUCK3的输出电压往下掉还是直接就OFF掉了。

 

 

0 项奖励
回复